Back to top

Voice Coil Aktuatoren (Tauchspulenaktuatoren) sind einphasige Motoren, ansteuerbar wie ein Gleichstrommotor.

Durch die Umkehr der Stromrichtung ändert sich auch die Kraftrichtung und man kann so bidirektionale Aktuatoren mit gleichem Verhalten in beide Arbeitsrichtungen realisieren - sowohl rotatorisch wie auch linear.

Specification for adjusting belt tension.

Voice Coil Actuators are single phase motors which can be controller like a DC motor.

Inverting the current direction inverts the force direction. Bidirectional actuators can be realized, rotatory as well as linear.

Voice Coil motors can be controller by S300 and S700 servo amplifiers, see Operating DC motors S300-S700.