Back to top

Gültig für S400, S600

Der analoge Sollwerteingang kann ab Firmware 3.10 zur Positionsvorgabe benutzt werden. Die Wirkung ist ähnlich einer Sollwertvorgabe gemäß Master - Slave – Funktionalität.

Valid for S400, S600

The analog input can be used for the setting of the position from firmware version 3.10. The function is similar to a master/slave effect.

Setting (ASCII commands)

ANCNFG 8
(Setup Software: I/O analog/ Setp. function: 8 Xcmd = AnIn1). Configures the analg input as a position setting input.