Back to top

BiSS-C is a digital encoder protocol that permits a wide range of possible formats. The AKD supports the most common BiSS-C format, and can only guarantee support for the encoders listed in "Documented BiSS-C Encoders". To determine if a BiSS-C device not listed here is supported by the AKD, follow the steps in "Setting Up an Undocumented BiSS-C Encoder"

Documented BiSS-C Encoders

The following BiSS-C encoders are known to work with an AKD. This list does not include BiSS-B encoders, which function differently.

Die bidirektionale digitale Sensor- Schnittstelle BiSS sichert die Kommunikation zwischen Positionsgeber und Messgerät bzw. Antriebssteuerung und überträgt bei Bedarf gleichzeitig Messwerte von bis zu 8 Sensoren.

Für 1 bis 8 Teilnehmer liefert der Interface- Master das Taktsignal zur gleichzeitigen Erfassung aller Positionsdaten sowie für die sich anschließende synchronserielle Datenübertragung. Nur vier unidirektionale RS422-Datenleitungen sind erforderlich; die minimale Slave- Elektronik findet direkt in den Sensor- ICs Platz.

The bidirectional digital sensor interface (BiSS) safeguards the communication between position encoder and servo amplifier and can transfer measurements of up to 8 sensors simultaneously.

For 1 to 8 participants the interface master delivers the timing signal for the simultaneous recording of all position data as well as for the synchronous serial data transmission. Only four unidirectional RS422 data lines are required; minimal slave electronics finds place directly in the sensor IC.